This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:LDO 的 ESR 范围

Guru**** 2510905 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1196826/cdc3rl02-esr-range-for-ldo

器件型号:CDC3RL02

 对于 CDC3RL02、我看到了两个帖子、指出 LDO 电容器的 ESR 最小值必须为100m Ω、最大值必须为1000m Ω。  规格中仅规定了最小值。   CDC3RL02没有用于显示 LDO 电容器实际使用的 BOM 部件的参考设计。   

根据我的经验、陶瓷电容器将小于100m Ω、钽(较小的体)将大于1000m Ω。  因此、除了添加分立式电阻器外、我不确定建议在设计中使用哪种原生电容器。  我们不希望电容器大于我们在其上使用的部件。

在一篇文章中、LMH2191TM 参考设计被列为 CDC3RL02的"替代"参考设计。  查看 LMH2191TM、它可能是 TI  CDC3RL02版本的 National Semicodor 版本。   LMH2191TM 仅需5m Ω 至500m Ω ESR、这在大多数 MLCC 范围内。

是 LMH2191TM 和 CDC3RL02等效的姐妹器件、因此 LMH2191TM 可用于替代常规器件。

 对于 CDC3RL02、1000毫欧真的是最大值吗?  我们有一个 Tanatlum 聚合物器件、电阻为0402、2.2uF、6.3V 和1500m Ω。

 CDC3RL02是否有符合 要求的推荐电容器?

我们宁愿不重新添加 PCB 来添加用于控制 ESR 的电阻器。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是 的,对于 CDC3RL02,ESR 的要求是100至1000毫欧,正如之前 的 E2E 帖子中所建议 的那样。  

    LMH2191TM 具有与 CDC3RL02类似的功能、因此我们可以使用它。  

    对于电容器 建议、我必须查看是否有任何验证板原理图 、以便找到 器件型号。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    遗憾的是、我找不到任何可用于此器件的电路板。 我想 我们已经使用串联电阻器路由来控制这种情况、或者使用    具有相似功能和焊盘图案的 LMH2191TM。 封装尺寸有一些变化、但这不应导致任何问题、因为封装可安装在与 CDC3RL02相同的焊盘图案上。

    最棒的

    阿西姆