由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:CLKoutA_Type 0/1的时序

Guru**** 462090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1199293/lmk00304-timing-of-clkouta_type-0-1

器件型号:LMK00304

大家好、团队、

器件在缓冲区类型之间切换需要多长时间? 它是一个时钟周期吗?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    我不确定确切的时间、但让我检查一下是否有任何数据。 否则、我们可以进行快速测试以获取此参数。 我将能够在下周初运行测试。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Asim 的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    我无法找到此特定信息、因此我进行了快速测试、下面是我从该器件中看到的延迟数。

    开关 CLK 型 直流耦合: ~31.2ns

    请注意、共模电压可能不完全精确、因为在切换输出类型时无法实现正确的端接。

    开关 CLK 型 交流耦合:~ 35.2ns  

    开关 CLK 类型  交流 耦合稳态:30.12us

    此延迟是由于交流耦合电容器需要额外的时间使输出进入正确状态。 您可以使用不同的电容值实现不同的延迟。

    CLKINSEL 0至 CLKIN 1开关延迟: ~ 17.4ns

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    您可以测试一个额外的转换吗?

    HCSL 到 Hi-Z 和背面。

    假定此转换的开关时间与 之前的测试非常相似吗?  如果您处于高阻态、则时钟信号输出会100%关闭、对吧?

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    开关时间相似、输出时钟关闭。  

    最棒的

    阿西姆