This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:CDCM6208V2RGZR -未使用的引脚端接

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1199709/cdcm6208v2g-cdcm6208v2rgzr---unused-pin-termination

器件型号:CDCM6208V2G

您好!

我们计划 在设计中使用 CDCM6208V2RGZR。 我们将仅使用8个通道中的两个通道。 因此、我们想知道我们是否可以保持打开未使用 的通道、或者我们需要终止这些 通道以及未使用 通道的电源引脚。

谢谢、

Hariprasanth A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariprasanth

    这些输出可保持悬空(此外、还可在器件寄存器中禁用)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    未使用通道的电源引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariprasanth

    这些引脚可保持悬空。

    为了获得最佳实践、我建议在未使用的电源引脚和电源电压之间使用一个非填充的0欧姆电阻器。

    谢谢、

    Kadeem