Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2571
你好
我们正在尝试在 LMX2572 PLL 芯片上使用完全辅助编程模式。 我们构建了 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 在 VCO 范围3.2至6.2GHz 内的值的查找表。
然后、我们使用查找表中的值对 REG20、REG19和 REG16进行编程。 然后、我们对寄存器75、45、44、43、42、 37、36、34和14。
在测试原型时、我们发现需要通过写入寄存器0来完成编程序列。 如果我们不写入寄存器0、则芯片不会进行编程。 这是预期吗?
另一个问题是、我们发现奇数频率无法实现锁定。 即使某些频率值精确地落在查找表值上、也无法实现锁定。
欢迎对编程顺序的内容提出任何意见或提出关于使完全辅助模式工作的任何提示。