This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:TICSPRO 默认配置与数据表

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200210/lmx2592-ticspro-default-configuration-vs-datasheet

器件型号:LMX2592

选择"Default Configuration"菜单项时、加载的寄存器值应作为建议值、还是应与数据表中指定的默认值相匹配? 我们看到一些值存在差异、这不清楚是错误还是有意错误。 具体而言:

Reg0、CAL_CLK_DIV:数据表显示3是 默认值、但 TICSPRO 使用0

Reg13、CP_ICOARSE:数据表显示 1是 默认值、但 TICSPRO 使用0

Reg35、CHDIV_SEG1_EN:数据表显示 0是 默认值、但 TICSPRO 使用 1

Reg47、OUTB_POW:数据表显示 0是 默认值、但 TICSPRO 使用 15

Reg64、FJUMP_SIZE:数据表显示 默认值为15、但 TICSPRO 使用 7

我们使用的是数据表的修订版 F 和 TICSPRO 的 v1.7.5.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saverio:

    数据表寄存器映射部分中显示的默认值是上电周期或软件复位后的器件默认值。

    芯片默认值可能不是正常运行的相应值。  

    在上电周期或软件复位后、我们需要对所有寄存器进行编程。 不可配置的位(固定值1或0)需要与图7.-5中的寄存器表相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道数据表中的默认值可能不适合"正常"操作。 我还知道这些不可配置的位。 但是,TICSPRO 用于我已经确定的参数的“默认”值似乎... 任意。 例如、OUTB_POW 设置为大于加电值的值。 为什么? 它是次级输出缓冲器、不太可能使用、默认情况下甚至禁用了 OUTB。 为什么 TICSPRO 将功率设置从默认值0增加? 考虑到数据表中甚至显示了 TICSPRO 0 CP_ICOARSE 的默认值、这一点很有意义  

    为了在温度范围内实现锁定检测电路的最佳精度、建议只将该寄存器设置为0或2。

    但默认上电值为1。

    CAL_CLK_DIV 被设定为0、这将校准时钟设定为与 OSCin 一样。 默认情况下、这似乎只是试图减少锁定时间。 为什么?  

    TICSPRO 中的"默认配置"似乎与数据表的"默认配置"不同。 这是令人困惑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saverio:

    除了器件默认值之外、数据表中没有默认配置、大多数可配置寄存器位取决于应用、我们必须根据应用需求放置有意义和有效的值。 例如、功率设置为0并不是正常的操作设置、除非您确实需要非常小的输出功率。 还应设置 CAL_CLK_DIV 以匹配实际 OSCin 频率。  

    默认 TICS Pro 配置与 EVM 的硬件配置相匹配、但这可能不是您系统中所需的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "默认 TICS Pro 配置与 EVM 的硬件配置相匹配、但这可能不是您系统中所需的配置。"

    我认为这比 其他任何东西都更能解释为什么会有差异。 数据表提供了所有非固定值字段的默认值、正如我所指出的、其中一些字段与 TICSPRO 中的默认值不同。 TICSPRO 以 EVM 为目标这一事实有助于解释其不同之处。  

    感谢您的回答。