This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318BEVM、LMK5B12204

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1199916/lmk05318bevm-lmk05318bevm-lmk5b12204

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

您好,

这与将 LMK05318B 芯片配置为在最终成品上连接到主机控制器时改变基准时钟的要求有关。 由于参考时钟的变化需要配置多个 DPLL 参数、如 TICS Pro GUI 中所示。 我们的问题是如何在不访问所用器件中的 TICS Pro 应用程序的情况下计算 DPLL 参数。 参考时钟频率范围为1Hz 至10Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksh、

    除了利用 MATLAB 脚本的 TICS Pro GUI 外、我们目前无法计算 DPLL 参数。

    我建议针对可能的1Hz 至10Hz 输入频率、以5%或10%的步长计算 DPLL 环路滤波器。

    然后、根据输入时钟频率、使用其中一组值。

    73、
    Timothy