This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:查询 RESETN 行为和时序

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1226561/lmk04616-query-about-resetn-behaviour-and-timing

器件型号:LMK04616

我想要求澄清 RESETN 的用途。  SNAS663B 的第58页(第9.5.1节)告诉我们在编程之前"将 RESETn 引脚切换为高电平-低电平-高电平"。  我有三个相关的问题:

  1. 为了实现可靠的复位、RESETN 需要保持低电平多长时间?  我没有找到此文档。
  2. 在对器件编程之前、RESETN 驱动为高电平之后需要等待多长时间?  文档建议不需要延迟、但链接问题似乎提示可能需要150ms 的延迟!
  3. 如果已正确遵循上电序列、是否有充分的理由应用硬件复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们找了一位抖动清除器专家。

    链接问题似乎提示可能需要150ms 的延迟!

    您是指在此处添加链接吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考的链接是 LMK04616:RESETN Recovery Time 、该链接显示在上文的"原始问题"标题下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="355958" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1226561/lmk04616-query-about-resetn-behavior-and-timing "] RESETN 需要保持低电平多长时间才能实现可靠的重置?  我没有找到此记录。

    最小值 RESETN 低电平时间将为25ns。 请参阅 LMK04616数据表中的第7.5节

    驱动 RESETN 为高电平后需要等待多长时间才能对器件进行编程?  文档建议不需要延迟、但链接问题似乎提示可能需要150毫秒的延迟!

    是的、 在复位释放后需要一个时间来使内部 LDO 稳定、并且编程应在150ms 延迟后完成。

    如果正确地遵循了上电顺序,是否有充分的理由应用硬件复位?

    如果正确遵循了电源顺序、则可以执行软件复位。  处于空闲状态的器件需要此信号。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小 RESETN 低电平时间将为25ns。 请参阅 LMK04616数据表中的第7.5节

    谢谢、我错过了这一点;我认为这是因为所有其他表格条目都是电压和电流!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用相同的。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔