This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03033CEVAL:如何连接 USB2ANY?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03033CEVAL, USB2ANY, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222066/lmk03033ceval-how-i-can-connect-usb2any

器件型号:LMK03033CEVAL
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、USB2ANY-UWIRE CODELOADER

您好!  

我需要使用 USB2ANY 连接到 LMK03033CEVAL。

 需要适配器板、具体取决于用户手册(LMK03000C/01C/02C/33C 评估板用户指南(修订版 A 、第49页)。

但是、   该评估模块或 USB2ANY 模块中均不包含适配器板。

您能告诉我如何  在不使用 适配器板的情况下连接到 LMK03033CEVAL 吗?

提前感谢。

此致、

橄榄色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,橄榄色

    据我所知、如果您从 TI 订购 EVM、USB2ANY-UWIRE 适配器板应该已经包含在您的 EVM 中。 数据表提供的另一个选项是 LPT/并行端口、这需要一根专用电缆、但我不熟悉它、现代计算机可能不再支持它。 根据 该线程、旧版 USB2UWIRE 适配器也可以使用、但我无法在互联网上找到任何购买位置。 我 找了一些专家来找更多的想法。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,橄榄色

    应该有一种使用跳线电缆将 uWire 引脚直接连接到 USB2ANY 适配器的方法、我整理出详细信息。  您是否有可用的 USB2ANY 适配器/模块(www.ti.com/.../USB2ANY)? 它不与 EVM 一起销售。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    1) 1)是的、我有 USB2ANY 适配器。  LMK03033CEVAL 模块中还包含 LPT/并行端口电缆。

    2)但 在模块中、没有如下图所示的 USB2ANY-UWIRE 适配器板。(用户手册 p49)

      此外、我还从购买团队那里得到了答案、即 不再支持此适配器板。

    提前感谢。

    此致、

    橄榄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeyong、

    很高兴知道您有 USB2ANY 适配器。 您需要使用跳线将 UWire 接口的 CLK、DATA、LE、GND 和 SYNC 线路连接到 USB2ANY 的相应引线。 我正在尝试找出 uWire 接头上的引线的标识、并将在我这样做时让您知道。 或者、如果您想将电线连接到测试点、可以使用这些测试点来代替接头。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeyong、

    学习原理图和 PCB 布局后、我认为正确的接线解决方案如下:

    请尝试一下、并告诉我您是否能够成功使用 USB2ANY。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 这是我的结果。  

    1. 首先我尝试使用 CodeLoader 进行连接、如  LMK03000C/01C/02C/33C 评估板用户指南(修订版 A)中所述。

    然后、我尝试在 CodeLoader 中设置"端口设置"、如下所示。

    但 在端口设置中,我无法将"LE"连接到"10"(10被禁用)

    2.使用 TICsPro,我可以成功连接电路板。

    再次感谢。

    此致、

    海荣