This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟输入自动选择

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1225427/lmk03318-clock-input-auto-select

器件型号:LMK03318

您好!

我们的设计使用多个 LMK03318。

SECREF 引脚连接了一个 TXC 7M48072001晶体、PRIREF 引脚连接了一个 LVDS 时钟源(当前已禁用)。

如果 LMK 设置为仅查看 SECREF、则输出时钟符合预期。

如果将 LMK 设置为自动模式、该模式下它依次检查每个输入、则它不会停留在 SECREF 晶体源上。 它将在短时间内输出正确的时钟、然后它将切换到 PRIREF 输入、然后再次切换回 SECREF。 该周期重复进行。

什么会导致 LMK03318不将 SECREF 稳定为时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    根据数据表、自动模式首选 PRIREF 输入而非 SECREF。 我的理解是、它仅在检测到 PRIREF 不可用时才会使用 SECREF、并将尽快切换到 PRIREF。  因此、原则上不应在 SECREF 上趋稳。 但是、我是否正确理解 PRIREF 在您的测试过程中完全关闭? 在这种情况下、它应该不会从 SECREF 切换、您可以给我们更多详细信息、我们将进行研究。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这也是我的理解、如果有 PRIREF 时钟、那么就会稳定下来。

    在本例中、PRIREF 由时钟分配缓冲器8P34S1102N 驱动。 时钟缓冲器输出交流耦合到 PRIREF。 时钟缓冲器的输入来自另一个源的交流耦合。 该差分源的输出端没有时钟、但具有静态高电平和低电平值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    感谢您提供信息。 我研究了8P34S1102N、它似乎没有启用或禁用输出的引脚选项。 该器件是完全断电、还是 高/低差分电源已断电? 我正在尝试考虑 PRIREF 上可能会发生意外活动从而切换 LMK03318的方法。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 8P34S1102未断电、但正在驱动它的器件已断电。 因此我的支持是8P34S1102的差分时钟输入均为 VREF 电压。 这反过来可能会导致输出上出现一些活动、因此可能会在 PRIREF 上看到一些信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Graeme、

    这可能是问题的原因、您可以尝试断电8P34S1102 (我预计、如果输出驱动器没有电源、将没有可能的信号)、然后查看 LMK03318是否仍尝试切换到 PRIREF。 8P34S1102显然具有失效防护功能、因此它可以在关闭时处理输入引脚上高达4.6V 的直流电压、以防您无法在其输入端关闭 VREF。 请告诉我如何发展、或者您是否有其他想法。

    此致!

    Evan Su