This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222283/lmx2694epevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LMX2694EPEVM

请您能否提供 LMX2694EPEVM 的 CE/EU 符合性声明?

我在 TI 网站上找不到它。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此文档似乎从未创建、我会继续提出申请、可能需要两周的时间才能在 TI 网站上显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel

    好的、我将等待收到您的回复。 如果您可以在发布后通过电子邮件将其发送给我、那就太好了。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我将把该帖子保留在 E2E 中、直到收到 DOC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    DoC 现可在 TI.com 上获取。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszqqx2