在 LMK04828上- SPI 读取正常工作、我希望能够读取合成器的状态、以便知道合成器的 PLL 是否已锁定、从而生成我通过 TICS 项目编程到其中的频率。 因此、基本而言、我想知道我需要访问哪些 SPI 寄存器才能使我的控制软件知道已成功对 LMK04828B 进行编程? 我还使用该 LMK 为另两个下游 LMX 芯片提供时钟。 在我将 LMX 芯片从复位状态转出并对其进行编程之前、我要确保 LMK 时钟首先是稳定的。 这就是我希望能够读取一些 SPI 寄存器以了解时钟是否准备就绪且稳定的原因。
此致、
Nathan