This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318是否具有用于调整差分输出信号的压摆率和/或 VSwing 的寄存器?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1225900/lmk03318-does-lmk03318-have-the-register-to-adjust-slew-rate-and-or-vswing-of-differential-output-signal

器件型号:LMK03318

大家好、TI 支持团队。

差分输出对0按以下电路连接到 FPGA。
R01、R02、R03、R04 = N.P.(N.P.=未组装)
C01、C02 = 0.1uF

问题1: LMK03318是否具有用于调整差分输出信号压摆率的寄存器?
问题2. LMK03318是否具有用于调整差分输出信号的 VSwing 的寄存器?

此致、
弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    Unknown 说:
    q1. LMK03318是否具有调节差分输出信号压摆率的寄存器?

    我不这么认为、我能够在数据表和 TICS Pro GUI 中找到的唯一压摆率控制是用于 CMOS 状态输出的。

    LMK03318是否具有调节差分输出信号 VSwing 的寄存器?

    没有专门用于调节差动输出摆幅的寄存器。 我对数据表中第10.4.16节的理解是、当您将差分输出编程为 LVDS、CML 或 LVPECL 时、该器件会通过更改尾电流来调整输出摆幅以适应格式、但仅此而已。 我没有看到任意调整输出电压摆幅的函数。

    此致!

    Evan Su