This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:无法满足客户关于 RTC 精度的标准

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1225848/bq32000-can-not-meet-customer-criteria-for-rtc-accuracy

器件型号:BQ32000

大家好、支持团队

如果我们无法满足客户的 RTC 精度标准、我们应该怎么做?

根据晶振销售商的建议、我们已更改电容值32.768kHz 晶振。

但结果仍然是失败的。

原理图: I2C 信号:上拉1k Ω 至3V Vcc

晶振技术规格:32.768kHz 12.5pF+/-20ppm

根据检查匹配结果在晶体 X1位置工作、如图所示。

对于 X1位置、如果根据现有 PCB 测试结果使用参数 C1097/C1098=10/10pF 移至6.8/6.8pF、则它满足建议的负电阻和正数范围+/-10ppm 内的频差。

如有任何建议、请告知我、

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    晶体负载电容与数据表要求匹配、无需外部10pF 电容器。  

    此外、您可以校准晶体以获得更高的精度。