This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:时钟信号排列和 ppm 误差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1225677/cdce925-clock-signal-arrangement-and-ppm-error

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO

我正在使用您的时钟专业版1.2.1软件来从10MHz 输入时钟生成三个时钟20MHz、7.3728Mhz 和30.72MHz、软件选择 CDCE925pwr 芯片并将这三个信号分配给 Y5、Y3和 Y1、误差全部为0ppm。 例如、7.3728MHz 分配给 Y3  、包含"0 ppm"和"无 PPM 错误"消息、但如果我将 PDIV2也设置为25、与 PDIV3相同、Y2更改为7.3728MHz 、但其下的消息是"无限 ppm "和"0"、这是否意味着 Y2也具有0ppm 误差?  

如果我使用软件向导来生成四个 时钟20MHz、7.3728Mhz 和30.72MHz、7.3728MHz、软件可以从同一源同时生成30.72Mhz 和7.3728MHz、而不是同时生成两个7.3728MHz、有什么特别的原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    ClockPro 是一款旧软件、我们计划在未来更新或替换它。 "PPM 错误"功能通常不准确、只要输出频率符合预期、我就不会太关注该特性;您可以使用"重置 PPM 基准"按钮消除该错误。

    如果我使用软件向导来生成四个 时钟20MHz、7.3728Mhz 和30.72MHz、7.3728MHz、软件可以从同一个源同时生成30.72Mhz 和7.3728MHz、而不是同时生成两个7.3728MHz、有什么特殊原因吗? 谢谢。

    我已经对此进行了尝试、在本例中、ClockPro 从同一源生成了2x 7.3728MHz 和1x 30.72MHz:

    在结构上、Y2和 Y3配对、以便它们需要来自同一个源(PLL1输出或基准旁路)、并且 Y1不与任何东西配对。 但在当前的多路复用器设置下、Y1 + Y2 + Y3全部来自 PLL 1的输出、因此应该不会出现问题。

    此致!

    Evan Su