This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:时钟频率配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223654/lmk03328-clock-frequency-configure

器件型号:LMK03328

大家好、

我想知道 如何为 LMK03328RHSR 的输出时钟频率调整一点较高/较低的值。 我们能否通过 I2C 接口对其进行控制? 您可以提供帮助吗?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    I2C 接口允许配置所有器件寄存器。 如果客户具体知道新的输出频率是多少、就可以使用 TIC 计算所需的寄存器设置、然后通过 I2C 执行更改并重置器件、这通常是我们希望客户能够做到的。 如果他们只是想实时增加或减少输出频率、他们可以尝试通过使值更大或更低来编辑输出分频器寄存器。 这不是很精确、但应该可以用于实验。 如果他们希望调整较小、则应尝试找到具有高输出分频器值的起始配置、以便每步变化百分比更小。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan,ć

    工程师尝试修改 LMK03328的输出频率。 可以通过 TICSPRO 对其进行修改、但在关断和重启之后、频率仍会恢复到芯片在重写之前的预编程状态。 如何固定频率?

    此致,
    Haiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    为了在下电上电期间保持寄存器更改、需要将配置写入 EEPROM 以重新编程启动配置。 这应该在它们调整输出频率并最终确定后完成。 请记住、EEPROM 的 额定写入周期仅为100个、因此固定频率的次数存在限制(寄存器更改不受限制)。

    此致!

    Evan Su