This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:LMX2492EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2571, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224650/lmx2492evm-lmx2492evm

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2571LMX2572LP

您好!

我要使用 LMX2492EVM 作为我的高速 DAC 的时钟。 数据表提到了 PLL 范围为500MHz - 14GHz。 我想为 DAC 获取1GHz 的时钟、但当前无法获取所需的输出。

我想知道:

1) 1)如何在 TICS PRO 软件中选择参数以使 VCO 输出为1GHz?

2) 2)评估板的 RFout/2是否可以制作为1GHz 的方波?

我们将非常感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    板载 VCO 频率远高于1GHz。 如果需要1GHz 方波信号、建议使用 LMX2571或 LMX2572LP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但是该板是否能够生成方波? 从我可以看到的角度来看、它是一个正弦波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    直接 VCO 输出始终是正弦波、除以2的输出是方波。