我已经编写了一个 python 脚本、该脚本使用 spidev 将我的 TICS 生成的导出 TXT 文件写入我的 LMX2549。 我写入所有寄存器、似乎我的 LMX2549生成正确的时钟输出、但是、我需要回读这些寄存器。 我回读了几个寄存器、它们符合预期、但是其他寄存器与我通过 TIC 写入的寄存器不匹配。 从数据表中、在我看来、任一个寄存器都是可读/写的。 我希望回读我写入的内容以进行验证。 LMX2594中是否有只写寄存器? 此外、TICS 似乎知道每个寄存器的固定位是多少、因此它向1写入、其中写入的是固定的1、或向0写入的是0、这很好、 但一些寄存器读回0x00、并且我清楚地写入了一个非零值。 这使我相信、可能有些寄存器只是写入或我写入它们、但它们是一些状态寄存器、并且值变为0。 我正在尝试制定一个良好的例行程序、以验证我的 TICS 内容是否正确写入芯片、我在这方面寻找一些帮助。
谢谢!
- Nathan