This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:SWで PLLATINUMSIM-SW 保存新的.tcs 文件吗?(PLLATINUMSIM-I ² C tcsファイルに新規保存することは出来ますか?)

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224437/lmx2572lpevm-is-it-possible-to-save-a-new-tcs-file-with-pllatinumsim-sw-pllatinumsim-sw-tcs

器件型号:LMX2572LPEVM
我想检查一下 PLLATINUMSIM-SW 与 LMX2572LPEVM 的设计。
LMX2572LPEVM 由 TICSPRO-SW 控制。
TICSPRO-SW 需要.TCS 文件。
但是、我无法找到将 PLLATINUMSIM-SW 设计保存到新.TCS 文件的方法。
我认为附件是如何添加到现有的.tcs 文件。 

(PLLATINUMSIM- SWの設計を、LMX2572LPEVMで確認したい。
LMX2572LPEVMはTICSPRO μ C- SWで制御します。
TICSPRO-T Ü SWには tcsファイルが必要です。
しかしPLLATINUMSIM º- SWの設計を º tcsファイルに新規保存する方法を見つけられませんでした。º
添付資料は、既存の Ω tcsファイルに追加する方法だと思います。Ω)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为"Interface with TICSPro --> Add Filter to TICSPro File"函数应该通过附加 PLLatnium 过滤器信息来修改现有的.tcs 文件。 我认为无法创建新的.tcs 文件、因为 PLLatinum 不处理 TiCS Pro 使用的配置和寄存器信息。 一个可能的权变措施是创建一个现有.tcs 文件的副本、然后将过滤器添加到其中。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    点击 Interface with TICSPro --> Load TICSPro File 将加载从 TICS Pro 生成的.TCS 配置文件。 将该文件加载到 PLL SIM 后、PLL SIM 中的配置(例如 N 分频器、输出频率、电荷泵电流等)将与 TICS Pro 相同。  

    点击 Interface with TICSPro --> Add Filter to TICSPro File、将环路滤波器信息添加到.TCS 文件。  您将在.tcs 文件的末尾看到额外的脚本。

    不幸的是、我刚刚发现这个函数不起作用、也许您看到了同样的问题。

    随附的 exe 文件修复了此问题、请下载该 文件并替换 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PLLatinumSim 中的原始 exe 文件

    将扩展名从.exe1更改为.exe。

    e2e.ti.com/.../TIPLLatinumSim.exe1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    说明清晰简洁、易于理解。 非常感谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用修改版本、我能够按照建议确认操作。 非常感谢。