This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:引线框上是否有裸露的铜?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223040/cdclvd1204-any-exposed-bare-copper-from-lead-frame

器件型号:CDCLVD1204

大家好、

我对 CDCLVD1204RGT 和 CDCLVP1102RGT 封装有一些问题。

  封装侧面的引线框是否有任何裸露的铜?

  如果 答案为"是"、您应如何避免该铜腐蚀和由此产生的泄漏电流?

  如果对该零件执行了防腐蚀混合流量气体测试?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    我们可能需要咨询我们的封装专家。 我们将尽快与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无裸露的铜。 引线框为铜合金、镀层采用 NiPdAu。