This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:PLLATINUMSIM-T Ü SWで設計した内容を tcsファイルに保存することは出来ますか?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224270/lmx2572lpevm-pllatinumsim-sw-tcs

器件型号:LMX2572LPEVM
PLLATINUMSIM 的 SWで設計した内容を、LMX2572LPEVMで動作確認したいと考えています。

LMX2572LPEVMで動作確認するためには、SWで読み込み可能な TICSPRO- tcsファイルが必要と思われます。

しかしPLLATINUMSIM 的 SWから tcsファイルにsaveする機能が見当たらなかったので質問させていただきました。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您还有一个英文翻译帖子、谢谢、我会关闭此帖子并在另一个帖子中回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我说得对。