This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 SPI 的几个问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223961/lmk04832-few-questions-regarding-spi

器件型号:LMK04832

大家好、  

我计划使用4线 SPI

  1. 我将 SPI 信号 CLK、CSn 和 SDIO 直接连接到我的 FPGA、FPGA 在1.8V 电压下工作

我看到 VIH 是1.2、所以我相信它是可以的、您能确认吗?

  1. 是否有错误地获得 SDIO 信号3.3V 电压的机会?
  2. CLK、CS 和 SDIO 是否作为输入加电?
  3. 如果我要配置为4线、那么首先我需要向寄存器0x00写入数据以关闭3线
    1. 对吗?
    2. 在我写入此寄存器后、我是否会获得有关 SDIO (作为输出)的任何反馈?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    我计划使用4线 SPI

    1. 我将 SPI 信号 CLK、CSn 和 SDIO 直接连接到我的 FPGA、FPGA 在1.8V 电压下工作

    我看到 VIH 是1.2、所以我相信它是可以的、您能确认吗?

    [/报价]

    可以、如果 VIH 高于1.2V、则可以正常工作。

    • 是否有错误地获得 SDIO 信号3.3V 电压的机会?
    • CLK、CS 和 SDIO 是否作为输入加电?
    • 如果我要配置为4线、那么首先我需要向寄存器0x00写入数据以关闭3线
      1. 对吗?
      2. 在我写入此寄存器后、我是否会获得有关 SDIO (作为输出)的任何反馈?
    [/报价]

    默认(POR)器件配置为3线 SPI 模式、SDIO 是开漏设置、输出 VOH 可能为 VCC (3.3V)。

    SDIO 是 I/O 类型、而 SPI_CLK 和 CS 是仅输入。

    因此、要在4线制 SPI 模式下使用、寄存器需要写入。 您会将 SDIO 输出电平作为 VCC 来读回数据。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔

    [/quote]