This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:无输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224018/lmk00334-no-output

器件型号:LMK00334

您好!

我使用了  LMK00334、但找不到输出。 您能否帮助检查原理图是否有任何问题?

我推测一些引脚条件如下所示。

VCC :  3.3V

OSCin:无 振荡

OSCout:无 振荡

CLKout_EN : 0 V

CLKIN_SEL0/ CLKIN_SEL1: 3.3V


谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    原理图对我来说似乎不错。 由于 CLKIN_SEL1为高电平、振荡器电路已经被打开、所以很奇怪、它没有任何反应。

    目前有两个问题:

    • VCCOA 和 VCCOB 是否也是3.3V?
    • 晶体的负载电容是多少?

    我还传呼我们的缓冲器专家以获得更多支持。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为在本例中、问题是上拉电阻器。 我建议在 CLKIN_SEL0/1引脚线路上使用1k Ω 拉电阻。 数据表指定 此输入在3.3伏时的 IIH 电流为50uA。 根据、您可以计算出最大上拉电阻值66kOhm。 您需要使用比该值更小的值。 如果您要使用100K、那么您要将引脚电压设置在1.3V 左右、该电压低于 VIH 阈值。   由于我们刚刚计算的内部电阻值、这将成为该引脚上的分压器。

    您还可以为 CLKout_EN  引脚使用1K 等较小的电阻器。