This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:单端/LVCMOS 输入直流偏置

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223590/lmk00804b-single-ended-lvcmos-input-dc-bias

器件型号:LMK00804B

大家好、

在 TI 的4xAWR2243级联成像雷达参考设计 TIDEP-01012参考设计| TI.com 中、LMK00804B 的 nCLK 输入通过以下电阻梯设置为直流偏置至0.7V:  

 40M_BUF_ IN_ PRIMAWRY 时钟来自 AWR_1_OSC_CLKOUT、该时钟的摆幅为1.4V 方波。

我对输入直流偏置几乎一无所知、 为何同相差分时钟输入不是直流偏置至0.7V? 难道不是 两个差分时钟输入都是直流偏置的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    数据表中偏置的同相输入是为了降低3.3V 的输入摆幅、从而保持在缓冲器的单端摆幅要求之内。 在本例中、我们不需要该值、因为摆幅远低于数据表要求(基于 VID 规格)。 需要注意的另一件事是、它们在输入之间具有轻微偏移、可在没有时钟时使输出保持低电平。

    此致!

    模拟