This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:OUT0始终为高电平

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222879/cdce6214-q1-out0-always-high

器件型号:CDCE6214-Q1

我正在竭力尝试在 CDCE6214-Q1上启用 OUT0、但没有成功。

REFCLK 是 PRIREF_P 上的25MHz、1.8V LVCOMS 信号、OUT2和 OUT3上的输出应为100MHz LPHCSL 信号以及25MHz、OUT0上的1.8V LVCMOS 信号、IC 通过 I²C 进行配置。

OUT2和 OUT3上的输出按预期工作、但 OUT0始终为高电平。

为了测试、我将 OUT4配置为输出25MHz、1.8V LVCMOS、并按预期工作。

您能否检查下面的配置并指出错误以启用 OUT0?

谢谢

原理图:

TICS Pro 配置:

e2e.ti.com/.../CDCE6214TWRGExQ1-HexRegisterValues-V0.2a.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我查看了您的配置、发现 OUT0的所有寄存器似乎都已正确设置、因此我想知道问题是否与电路板有关。 OUT0和 OUT4之间的端接是否存在差异?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的回答。

    在我们的设计中、OUT0的总长度 小于15mm、输入电容为1pF (根据数据表)、并且靠近源极的10欧姆

    OUT4保持 未连接状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    当 OUT4配置为25MHz LVCMOS 进行测试并验证运行时、测量方法是什么? 例如、OUT4是否直接连接到探头? 我在尝试思考可能的硬件原因、在原理图上、我可以看到 OUT0与其他输出之间的唯一区别是串联电阻器。

    下周我会试着找到时间在 CDCE6214-Q1 EVM 上加载配置、然后看看我是否可以重现该问题、这将有助于确认是否是芯片问题。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philipp、

    取消填充 OUT0之后的电阻后、引脚上是否仍然只有高电平?
    您希望确保问题完全来自时钟生成器。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan & Kadeem:

    我们未测试是否移除 OUT0上的 R、但发现使用 HW_SW_CTRL 上的上拉电阻器(选择 EEPROM 的第一页)可以正常工作。

    通过 I2C 进行配置后、OUT0上也有一个25MHz 输出!

    现在出现以下问题:

    a)  HW_SW_CTRL 悬空且 REFSEL 上拉是不正确(还是非法)的状态?
    输入和输出都必须悬空?
     在回退模式下、I2C 从器件地址仍为68h、而不是67h

    b)回读我们写入到芯片的值时、虽然它看起来如上所述运行、但仍然会得到差异:

    在寄存器0x52处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x00ff
    在寄存器0x51处发现的差异。 写入:0x0004、读取:0xc001
    在寄存器0x50处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0400
    在寄存器0x4f 处发现的差异。 写入:0x0208、读取:0x0000
    在寄存器0x4e 处发现的差异。 写入:0x1000、读取:0x0802
    在寄存器0x4d 处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0010
    在寄存器0x4c 处发现的差异。 写入:0x0008、读取:0x0000
    在寄存器0x4b 处发现的差异。 写入:0x6008、读取:0x0800
    在寄存器0x4a 处发现的差异。 写入:0xa181、读取:0x0860
    在寄存器0x49处发现的差异。 写入:0x1000、读取:0x81a1
    在寄存器0x48处发现的差异。 写入:0xc001、读取:0x0010
    在寄存器0x47发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x01c0
    在寄存器0x46发现的差异。 写入:0x0008、读取:0x0000
    在寄存器0x45处发现的差异。 写入:0xa181、读取:0x0800
    在寄存器0x44中发现的差异。 写入:0x3000、读取:0x81a1
    在寄存器0x43发现的差异。 写入:0x0006、读取:0x0030
    在寄存器0x42处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0600
    在寄存器0x41处发现的差异。 写入:0x0008、读取:0x0000
    在寄存器0x40处发现的差异。 写入:0xa181、读取:0x0800
    在寄存器0x3f 处发现的差异。 写入:0x3000、读取:0x81a1
    在寄存器0x3E 中发现的差异。 写入:0x0006、读取:0x0030
    在寄存器0x3D 处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0600
    在寄存器0x3c 中发现的差异。 写入:0x0008、读取:0x0000
    在寄存器0x3b 处发现的差异。 写入:0x0008、读取:0x0800
    在寄存器0x3a 中发现的差异。 写入:0x502c、读取:0x0800
    在寄存器0x39上发现的差异。 写入:0x5000、读取:0x2c50
    在寄存器0x38处发现的差异。 写入:0x0006、读取:0x0050
    在寄存器0x37处发现的差异。 写入:0x001e、读取:0x0600
    在寄存器0x36下发现的差异。 写入:0x3400、读取:0x1e00
    在寄存器0x35发现的差异。 写入:0x0069、读取:0x0034
    在寄存器0x34处发现的差异。 写入:0x5000、读取:0x6900
    在寄存器0x33处发现的差异。 写入:0x40c0、读取:0x0050
    在寄存器0x32处发现的差异。 写入:0x07c0、读取:0xc040
    在寄存器0x31发现的差异。 写入:0x0013、读取:0xc007
    在寄存器0x30发现的差异。 写入:0x23c7、读取:0x1300
    在寄存器0x2F 处发现的差值。 写入:0x0380、读取:0xc723
    在寄存器0x2e 中发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x8003
    在寄存器0x2D 处发现的差异。 写入:0x4f80、读取:0x0000
    在寄存器0x2C 处发现的差异。 写入:0x0318、读取:0x804f
    在寄存器0x2b 中发现的差异。 写入:0x0051、读取:0x1803
    在寄存器0x2a 上发现的差异。 写入:0x0002、读取:0x5100
    在寄存器0x29处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0200
    在寄存器0x22发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x2800
    在寄存器0x1E 下找到的差值。 写入:0x0060、读取:0x0000
    在寄存器0x1d 处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x6000
    在寄存器0x1b 处发现的差异。 写入:0x0004、读取:0x0000
    在寄存器0x1a 中发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0400
    在寄存器0x19处发现的差异。 写入:0x4401、读取:0x0000
    在寄存器0x18处发现的差异。 写入:0x0024、读取:0x0144
    在寄存器0x17处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x2400
    在寄存器0x16处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0624
    在寄存器0x15发现的差异。 写入:0x0000、读取:0xa200
    在寄存器0x14处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x1f05
    在寄存器0x11处发现的差异。 写入:0x26c4、读取:0x0000
    在寄存器0x10处发现的差异。 写入:0x921f、读取:0xc426
    在寄存器0x0F 上发现的差异。 写入:0xa037、读取:0x1f92
    在寄存器0x0E 上发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x37a0
    在寄存器0x0B 上发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x0270
    在寄存器0x08处发现的差异。 写入:0x0000、读取:0x9b2e
    在寄存器0x07中发现的差异。 写入:0x0c0d、读取:0x0100
    在寄存器0x06发现的差异。 写入:0x0000、读取:0xac04
    在寄存器0x05中发现的差异。 写入:0x0000、读取:0xec0e
    在寄存器0x02处发现的差异。 写入:0x0003、读取:0x0000
    在寄存器0x01处发现的差异。 写入:0x2310、读取:0x0300
    在寄存器0x00发现的差异。 写入:0x3010、读取:0x1023

    谢谢。

    Philipp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philipp、

    操作 建议在 HW_SW_CTRL 引脚上使用下拉或上拉电阻器来选择两个 EEPROM 页面中的一个、以存储加电时加载的配置。 回退模式要求 HW_SW_CTRL 和 REF_SEL 都悬空。

    读回不同毫无意义、尤其是在考虑到 必须设置 ch0_en 才能使 OUT0处于活动状态时。 总线上是否有任何其他器件可以代替这个器件进行读取? 下电上电后是否仍然观察到此行为?
    谢谢。

    Kadeem