This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LMK04832-SP 的时钟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1223476/lmk04832-sp-clock-for-the-lmk04832-sp

器件型号:LMK04832-SP

我´m 使用 LMK04832-SP A

 n´t 数据表 www.ti.com/.../lmk04832-sp.pdf 在第85页9.1.1节的9.1表中显示 CLKin2和 CLKin2*表示如果我们没有使用该引脚,我们可以通过1k Ω 电阻连接至 GND 或将其保持悬空。

我n´t 不到 CLKin1和 CLKin1*的这种信息。

 问题如下:

  n´t、如果我不使用该引脚、我该如何处理该引脚? 我是说 硬件级别

2_ 我可以 连接至 GND 还是使 CLKin1和 CLKin1*  输入保持悬空?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    通常、未使用的引脚应保持悬空或通过1K 电阻器接地、并且该建议也应适用于 CLKin1/1*。 我们的抖动清除器专家将于周一返回办公室进行确认。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    对于未使用的输入 CLKIN 引脚(CLKin0/1)、您可以保持悬空状态。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢