请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 我´m 使用 LMK04832-SP A
n´t 数据表 www.ti.com/.../lmk04832-sp.pdf 在第85页9.1.1节的9.1表中显示 CLKin2和 CLKin2*表示如果我们没有使用该引脚,我们可以通过1k Ω 电阻连接至 GND 或将其保持悬空。
我n´t 不到 CLKin1和 CLKin1*的这种信息。
问题如下:
n´t、如果我不使用该引脚、我该如何处理该引脚? 我是说 硬件级别
2_ 我可以 连接至 GND 还是使 CLKin1和 CLKin1* 输入保持悬空?