This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:通过触发输入在两个电路板中同步射频信号

Guru**** 2991220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222560/lmx2492evm-synchronization-of-rf-signal-in-two-boards-by-trigger-input

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2492

尊敬的德克萨斯团队:  

      我们希望同步两个信号发生器射频输出。 该信号是一个 LFM (线性调频脉冲)信号。 我们是否可以使用触发器输入来同步两个信号发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们的射频专家今天不在办公室、但将在本周晚些时候为您提供支持。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我假设大家说的是两个 LMX2492的频率同步。

    我们从未评估过此应用、您可以尝试以下前提条件

    两个 LMX 器件都应当共用同一个参考时钟

    2. fpd = fosc。 即、R-divider = 1。  

    3.使用触发信号启动频率斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们更多关于第三方方案的信息吗? 我们如何使用触发信号提高启动频率? 你能给我们任何程序吗? 并且 RF 端的启动频率斜升是否存在任何延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您可以设置 RAMPx_NEXT_TRIG 以使用外部触发源来启动斜坡。

    据我所知、一旦 PLL 接收到触发信号、该特定的斜坡将立即启动。 但是、我没有测量实际延迟时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否稍后向我们提供此实际延迟时间? 或者、您能给我们任何数字、例如以微秒和纳秒为单位的最大延迟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我预计它在纳秒范围内。