This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:未利用看门狗时如何处理 DONE 引脚?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222810/tpl5010-q1-how-to-deal-with-done-pin-if-watchdog-is-not-utilized

器件型号:TPL5010-Q1

大家好、

我有一个与 TPL5010-Q1相关的问题。

如果我仅使用 TPL5010-Q1的计时器功能、请不要使用看门狗功能、如何处理 DONE 引脚? 我是否仍需要此引脚的输入逻辑信号、或者将其悬空是否正常?

此致、

Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    如果不提供 DONE 信号、则不会有 WAKE 信号、但 RSTN 引脚将根据延迟引脚上的外部电阻器设置来切换每个 TIP。

    我建议通过一个小电阻器(例如1kΩ Ω)将 DONE 引脚接地。