This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:基准振荡器输入电平

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222018/lmx2581-reference-oscillator-input-levels

器件型号:LMX2581

第7页的数据表显示 OSCIn 输入电压最小值=0.4Vpp、最大值=1.7Vpp。

图12和13显示的灵敏度要低得多、约为-27dBm。

您能解释一下数据表中的区别吗?

此外、我正在使用 CMOS TCXO、CMOS 输出的高阻态看起来会使该参考振荡器输入易受 PLL 输出干扰。 每次我接近38.4M 的谐波时、我都会看到杂散等于所需的信号输出。 在评估卡上、如果我使用外部50欧姆信号发生器驱动此 Ref OscIn、则不会获得杂散。 我正在使用740至2500MHz 的 LMX。

我认为、我需要一个分压器来降低中基准电压上的端接电压、但我需要知道可以使该电平下降多低。 此外、对于将 CMOS 输出基准连接到 LMX2581基准输入有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果 TCXO 输出是3.3V 方波、请尝试以下电路。 您可能需要调整 R14以折衷杂散和相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7页的数据表显示 OSCIn 输入电压最小值=0.4Vpp、最大值=1.7Vpp。

    图12和13显示的灵敏度要低得多、约为-27dBm。

    您能解释一下数据表中的区别吗? 请回答此问题。

    TCXO 输出为0.8Vpp。 器件型号为  

    TG2520SMN 38.4000M-MCGNNM3

    作者为 Seiko Epson。 测试电路显示负载为10K |||10pF、直流块为0.01uF。 不确定它是否会像您展示的那样驱动100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    诺埃尔明天就不在办公室、所以他将在周四与您联系。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    0.4V 至1.7V 电压确保 PLL 噪声性能符合数据表规格。 PLL 仍可以在-27dBm 输入下运行、但噪声性能会下降。  

    TCXO 输出被削波正弦波、而不是 CMOS。 这种类型的输出无法驱动50Ω Ω 或100Ω Ω 等小负载。

    您可以简单地将 TCXO 输出交流耦合到 OSCin。

    如果您看到的杂散是由 OSCin 串扰导致的、则杂散确实取决于 OSCin 信号和接口。  

    一些人会在 TCXO 之后添加滤波器、使信号更像正弦波。 这种方法可以减少杂散、但可能会由于输入时钟的压摆率变得最差而损害 PLL 噪声。