This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E-EVM:LMX2487E-EVM 板的 TICS Pro GUI 设置

Guru**** 2927560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222530/lmx2487e-evm-tics-pro-gui-setup-for-lmx2487e-evm-board

器件型号:LMX2487E-EVM

您好!

我们需要生成6.834 - 6.835 GHz 的信号。 我们现在正在使用 LMX2487E-EVM 板、该板上的 VCO 替换为 ROS-6840C-119+(www.minicircuits.com/.../ROS-6840C-119 .pdf) 、以提供6.74-6.84GHz VCO 输出范围。 更换的 VCO 与旧的 VCO (100MHz/V)具有相同的调谐电压、电源电压 Vcc 和类似的调谐灵敏度(85-100MHz/V)。 我们期望新 VCO 的旧 VCO 工作的反馈参数。 但是、对于旧的和更换的 VCO、VCO 输出频率被限制在 VCO 频率范围的最大或最小值。 反馈由 TICS Pro 软件控制。 根据我们的当前设置、我们应该在下面的 GUI 中设置什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeyang:

    我们的射频专家今天不在办公室、将在本周晚些时候为您提供帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeyang:

    电荷泵是否真的设置为三态?