This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:更高功率

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1218925/lmx2694-sep-higher-power

器件型号:LMX2694-SEP

您好!

是否有任何方法可以实现比数据表中的特性更高的功率?

在数据表中、Vout=8GHz 时、Pout 为2dBm。

是否可以通过任何变通方法将功率增加到6dBm?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我们这一主题的专家 Ooo 今天、他将在下周及时与您联系。

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMX2694-SEP 可通过 RFout 引脚上的电感器上拉电阻来改善输出功率。

    按照 数据表中的8.1.4节说明了上拉电阻的各种选项。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    是否有任何方法可以提高 LMX2694-SEP 的典型功率?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    典型功率 处于 OUTx_PWR (31)的建议设置、不能将其增加太多。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔