This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2571之间的 VCO 校准差异

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1220461/lmx2572-vco-calibration-difference-between-lmx2571

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2571

大家好、  

您会给我您的标题答案吗?  

客户希望将其用于新项目。

此致、纽约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMX2572具有更多的 VCO 内核和每个 VCO 内核上更宽的频率覆盖范围、VCO 校准算法比 LMX2571相对更复杂。 换句话说、它可能比 LMX2571所需的校准时间略长、但是、返回的校准结果是更准确的。 如果校准时间是个问题、LMX2572支持完全辅助校准、这可以显著减少频率开关时间。  

    LMX2572优于 LMX2571的其他优势包括更好的相位噪声和杂散性能、更宽的频率覆盖范围、寄存器双缓冲和更宽的 FSK 频率偏差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供信息、