This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:分频器值变化期间的行为

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1221405/lmx2820-behavior-during-divider-value-change

器件型号:LMX2820

大家好、

在一个分频器值转换为新的分频器值期间、输出的行为是什么? 信号是连续的还是从一个频率到另一个频率之间存在离散跳变?

例如、如果我有 R 和 N 分频器、使得输出为 f1、然后更改分频器并进行快速 VCO 校准、使输出为 f2、转换看起来是像左图(连续)还是像右图(非连续)?

谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCO 和分频器将发生变化、使得输出频率大约发生5MHz 的变化(比如从2600MHz 变为2595MHz)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    这两种转换都不会发生。  

    R 和 N 分频器都是 PLL 闭环分量的一部分、它们的任何变化都会对环路产生显著影响。 这些变化引起的中断将导致输出频率突然变化。 例如、输出频率可能会在短时间内发生显著变化、然后恢复到设置的频率。