This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:无论读取哪个寄存器、都会返回0x07

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1221048/cdce913-0x07-is-returned-regardless-of-which-register-is-read

器件型号:CDCE913

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"从 I2C 寄存器读取时、CDCE913始终返回0x07。 I 通过3.3V 驱动 I2C。 I2C 通信看起来有效、而 CDCE913确认读取请求中的所有3个字节。 无论读取哪个寄存器、都会返回0x07。 "

请帮助提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    其他客户过去曾遇到此问题(例如)。 据我所知、这与该器件的 I2C 寻址格式有关。

    寄存器地址是两个十六进制数字= 1字节= 8位、但位#7应设置为1以读回字节值。 那么、假设我尝试读取寄存器0x01的值:以二进制形式、地址0x01转换为0b0000 0001、但我应该在执行读取操作时将其更正为0b1000 0001 (十六进制0x81、相当于向我的原始十六进制地址添加一个0x80偏移量)。 让客户尝试这样做、看看它是否能解决问题。

    谢谢。

    Evan Su