This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:如何使用我的配置生成时钟。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1220113/lmk03318evm-how-to-generate-the-clocks-using-my-configuration

器件型号:LMK03318EVM
主题中讨论的其他器件: LMK03318

您好!

我首先运行 LMK03318EVM、并且可以看到一些时钟输出。 然后、我尝试将配置下载到 EEPROM 中。 我可能会犯一些错误。 现在、该电路板无法输出任何信号。 我尝试使用"默认配置"按钮并将其下载到 EEPROM 中以恢复电路板。 但它不起作用。 我现在仍然看不到任何信号。 我将基准输入固定到 XTAL、然后选择 RSEL 引脚为低电平。 它不起作用。

我按照该指南将 GUI 映射下载到 EEPROM。 我重复了全部六页的提交步骤。 我是不是使用了错误的方法?

e2e.ti.com/.../lmk03318.tcs

此致、