This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:如何使用我的配置生成时钟。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1220113/lmk03318evm-how-to-generate-the-clocks-using-my-configuration

器件型号:LMK03318EVM
主题中讨论的其他器件: LMK03318

您好!

我首先运行 LMK03318EVM、并且可以看到一些时钟输出。 然后、我尝试将配置下载到 EEPROM 中。 我可能会犯一些错误。 现在、该电路板无法输出任何信号。 我尝试使用"默认配置"按钮并将其下载到 EEPROM 中以恢复电路板。 但它不起作用。 我现在仍然看不到任何信号。 我将基准输入固定到 XTAL、然后选择 RSEL 引脚为低电平。 它不起作用。

我按照该指南将 GUI 映射下载到 EEPROM。 我重复了全部六页的提交步骤。 我是不是使用了错误的方法?

e2e.ti.com/.../lmk03318.tcs

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu,

    完全按照第一次使用 EVM 时的方式设置 EVM (使用 EVM 用户指南作为所有默认跳线状态的参考)。 完成此操作后、重启电源并重新加载默认配置。

    一旦电路板处于工作状态、请将寄存器提交到您使用的 EEPROM 页面的 GUI 映射(因此、如果仅使用 PAGE 0、请保留"Page 0"下拉菜单不变、否则更改此值、并按所用页面对应的按钮)。

    然后、点击(2)按钮将 GUI 映射写入器件 SRAM、然后点击(3)按钮将 SRAM 内容编程到器件的 EEPROM 中。

    执行上述步骤可返回默认状态。

    现在、将您的器件配置写入器件。 如果不起作用、请勿将其写入 EEPROM、而是使用状态 LED 和寄存器内容调试您的配置。

    如果配置良好、则按照上述步骤操作、从 GUI 映射提交(1)开始、以便对器件 EEPROM 进行编程。

    谢谢。
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    现在可以将我的配置写入 EEPROM。 我做了和以前一样的步骤,它起作用。 无法解释。

    感谢您的帮助。

    此致、