This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832输出连续 SYSREF 信号

Guru**** 2965870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1219596/lmk04832-lmk04832-output-continuous-sysref-signal

器件型号:LMK04832

  

为什么左侧的配置可以输出连续 SYSREF 信号是非常奇怪的。 右侧的图片是 tics-pro 软件的功能方框图、切换信号未连接到参考频率信号源。 

谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    在软件方框图底部、我看到绿色的"连续"路径来自"SYSREF 数字延迟/时钟分频器"块、来自 VCO1、VCO2或 CLK1IN。 因此、我的猜测是连续 SYSREF 不来自 SYNC 引脚。 我们已联系器件专家来确认这一点。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示回复。 我的理解是、正如您所说、 
    绿色的"连续"路径来自"SYSREF 数字延迟/时钟分频器"块、
    来自 VCO1、VCO2或 CLK1IN
    、但要使其输出、需要一个使能信号、
    我不知道使能信号来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    一旦您将 SYSREF_MUX 设置为 SYSREF 连续(0x139 -> 03)、无论 SYNC_MODE 设置如何、它都将生成连续信号。  

    要生成 SYSREF 脉冲、请将 SYSREF_MUX 更改为脉冲发生器(0x139 -> 02)、然后通过 SYNC pol 生成脉冲。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【一旦您将 SYSREF_MUX 设置为 SYSREF 连续 (0x139 -> 03)、无论 SYNC_MODE 设置如何、它都将生成连续信号。 】

    查看数据表还需要启用 Continuous Sysref 的输出:  

    但 SYSREF_REQ_EN = 0、 切换信号未连接到参考频率信号源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    那部分数据表("现在将 SYNC 引脚置为有效...") 是在脉冲发生器模式下运行的一个示例、因此它需要来自同步的信号来触发脉冲序列。 如果手动将 SYSREF_MUX 设置为 SYSREF 连续、则不需要任何切换信号、因为它将始终处于开启状态。

    此致!

    Evan Su