This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:1PPS LVTTL 信号输入

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1220066/cdclvc1102-1pps-lvttl-signal-input

器件型号:CDCLVC1102
主题中讨论的其他器件: LMK1C1102

您好!

我需要一个缓冲器来在不降低精度的情况下扇出 LVTTL_3.3标准的1PPS 信号。  

CDCLVC1102缓冲器是否可用于此目的?

它是否支持占空比调整?

您可以建议任何替代的更好1PPS 扇出缓冲器吗?

提前感谢、

Deva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    CDCLV1102可用于1PPS 信号。

    [quote userid="447336" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1220066/cdclvc1102-1pps-lvttl-signal-input 是否支持占空比调整?

    您将得到输入占空比+/- 5%的输出变化。 它不进行占空比校正。

    您也可以使用 LMK1C1102作为替代方法。 唯一的区别是 CDCLVC1102为异步、而 LMK1C1102为同步输出。 因此、应用1PPS 时将有一些额外延迟。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    感谢您的答复。

    CDCLV1102是否 能够驱动50欧姆负载?

    此外,能否对输入进行交流耦合?

    提前感谢、

    Deva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    它可以驱动50欧姆负载。 驱动50欧姆负载会导致高电流、因此不建议在所有输出中使用、因为它可能会导致更高的结温。  

    如果您采用交流耦合输入、则必须为信号提供外部偏置、即 VDD/2。

    此致!

    模拟