主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我看到最新的 USB2ANY.dll 的版本是2.9.1.1、该版本与最新的 TICS-pro 安装一起打包。 2.9 USB2ANY.dll 是否有 USB2ANY SDK 版本和相关文档? 我的最新文档是2.8.2。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到最新的 USB2ANY.dll 的版本是2.9.1.1、该版本与最新的 TICS-pro 安装一起打包。 2.9 USB2ANY.dll 是否有 USB2ANY SDK 版本和相关文档? 我的最新文档是2.8.2。
Matt、
2.9.1.1中唯一值得注意的 API 差异是 u2aSPI_Control 中一个参数的扩展:您现在可以将 SPI_CSType 设置为4 (每三个字节)或5 (每四个字节)的值。 这一变化使我们能够在 TICS Pro 中的 SPI 器件上加快大约12-16倍的 SPI 通信。
目前没有适用于 USB2ANY 的主动维护人员。 该项目在许多年前被原来的开发团队冻结在2.8.2.0。 当我们需要进行更改时、它是基于每个团队进行的、而不是集中管理。 我找到了代码并弄清楚了如何构建新版本的 dll、但在构建 SDK 和更新文档时涉及的步骤要多得多;其中有几个不能在更新版本的构建工具上使用。 因此、目前不提供完整的 SDK 和2.9.1.1的文档。 除非有迫切的需要、否则我不打算提供这些内容。 也就是说、 如果需要、我可能有其他一些构建输出、例如静态库。
如果您在 TICS Pro 中使用2.8.2.0更加方便、那么从 TICS Pro v1.7.5.0开始、就支持该功能:只需遵循我 在 原始问题中的指导即可。
此致、
Derek Payne