This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:缓冲可达到的校准信号最小脉宽

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1219276/lmk00301-buffer-a-calibration-signal-minimum-pulse-width-achievable

器件型号:LMK00301

各位专家、您好!

对于客户的以下疑问、我们需要您的帮助。

我正在使用 LMK00301缓冲校准信号。 信号在1MHz 和10MHz 之间的频率上呈现周期性、但不是50%占空比。 因此、我想知道我能拥有的最短高电平时间是多少。 换言之、缓冲器可实现的最小脉冲宽度是多少
此外、我想知道芯片的抖动特性是否可用于此操作

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我在数据表中没有找到此信息、也不熟悉占空比行为、因此我咨询了一位器件专家以获得更多支持、他们应该很快就会联系到您。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的支持。 我们期待着这一关切的最新情况

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon、

    对于最小脉冲宽度、可以使用输出驱动器的最大频率作为参考。 驱动器的最小脉冲宽度为(1/Fmax)/2。

    此致!

    模拟