主题中讨论的其他器件:LMK04832、
您好!
我需要同步 LMX2595和 LMK04832。
一种选项是共享相同的基准、但这意味着使用带有分离器的晶体、这会增加抖动。
我想使用内部选项来同步两个合成器。
您能解释一下我该怎么做吗?
谢谢。
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Christian:
这两种器件都具有可用于从外部信号进行相位同步的 SYNC 引脚、更多详细信息请参阅数据表(LMX2595数据表的第7.3.11节和 LMK04832数据表的第8节的多个部分)。 我想这就是你所说的"内部选项"。 但是、我认为这产生的效果不会像两个器件共享同一个基准那样、因为这种同步应确保从输入到输出之间存在确定性延迟。 如果两个输入从不同的晶体开始、则固定/已知延迟不能保证输出对齐。 请我们的射频专家回答我的问题、以获取更多评论。
谢谢。
Evan Su
尊敬的 Christian:
您能否更详细地说明实际用例?因为这两个器件都在不同的频率下工作、您可能对在它们输出之间具有确定性相位感兴趣吗?
您可以在 LMK04832的 OSCin 输入处设置外部晶体输入、并将其 OSCout (缓冲输出)馈送至 LMX2595。 然后、使用 LMK04832 SYSREFout 到 LMX2595、它可以充当与 LMX 的同步并对齐 OSCin 输入的 LMX 输出。
谢谢!
此致、
阿杰特·帕尔