This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:同步 LMX2595和 LMK04832

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1218706/lmx2595-synchronize-lmx2595-and-lmk04832

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!  

  我需要同步 LMX2595和 LMK04832。

一种选项是共享相同的基准、但这意味着使用带有分离器的晶体、这会增加抖动。

我想使用内部选项来同步两个合成器。

您能解释一下我该怎么做吗?

谢谢。

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这两种器件都具有可用于从外部信号进行相位同步的 SYNC 引脚、更多详细信息请参阅数据表(LMX2595数据表的第7.3.11节和 LMK04832数据表的第8节的多个部分)。 我想这就是你所说的"内部选项"。 但是、我认为这产生的效果不会像两个器件共享同一个基准那样、因为这种同步应确保从输入到输出之间存在确定性延迟。 如果两个输入从不同的晶体开始、则固定/已知延迟不能保证输出对齐。 请我们的射频专家回答我的问题、以获取更多评论。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您能否更详细地说明实际用例?因为这两个器件都在不同的频率下工作、您可能对在它们输出之间具有确定性相位感兴趣吗?  

    您可以在 LMK04832的 OSCin 输入处设置外部晶体输入、并将其 OSCout (缓冲输出)馈送至 LMX2595。 然后、使用 LMK04832 SYSREFout 到 LMX2595、它可以充当与 LMX 的同步并对齐 OSCin 输入的 LMX 输出。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

     根据您的建议、 是否可以使用100MHz 作为 LMK 的 OSCin 并将其缓冲到 LMX?

    谢谢。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对于 LMK04832和 LMK2595、100 MHz 均在 OSCin 规格范围内、因此这应该是可以的。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道从 OSCin 到 OSCout 的附加抖动? 我无法在规格中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    OSCout 和 CLKout 缓冲器具有相同的性能、它们的本底噪声相同。

    附加抖动将非常低。 事实上、来自 OSCout 的附加抖动只会在远端偏移处对100MHz 信号的相位噪声产生一点点影响、这对 LMX2595不重要。 LMX2595的远偏移相位噪声由 VCO 和 RFout 缓冲器本底噪声决定。