This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:ICS840271BGILF 的 TI 替代产品

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216542/cdcs502-ti-replacement-product-for-the-ics840271bgilf

器件型号:CDCS502
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我的客户正在寻找 ICS840271BGILF 的替换产品。

您能否推荐合适的 TI 产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我做了一些研究、好像 ICS840271BGILF 是一款采用8引脚 TSSOP 封装的过时的 Renesas 变频器? 我们并不生产频率转换器、该器件将多个输入频率转换为一个输出频率的功能类似于反向时钟发生器、但仍然可以使用时钟发生器创建 TI 解决方案。 您能否向我们提供有关客户的时钟树的更多信息(输入频率、输出频率、任何特殊要求)?

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的帮助。

    客户在以下条件下使用该器件。

      1.输入时钟 ——案例1:125MHz/案例2:156.25MHz

      2.输出时钟:25 MHz

      3.控制 I/F :硬件引脚控制采用上拉或下拉电阻

    是否有任何时钟器件可以支持此应用?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我将介绍我们的时钟发生器产品系列、以便找到合适的器件。 我有几个问题可以确保我正确理解他们的要求:

    • 客户是否对输入和输出时钟格式有任何要求?
    • 器件是同时接收125MHz 和156.25MHz、还是一次接收一个? 还是两个不同的导线?
    • 我们的许多时钟发生器产品都具有引脚模式、可以控制基准选择、输出使能等、但需要进行一次性 I2C 编程、才能使用 EEPROM 将输出配置为25MHz。 这种行为合适吗?

     ICS840271BGILF 是一款简单的器件、没有 I2C 接口、因为它只有3个可能的输入频率和1个固定的输出频率、所以它的所有功能都可以由几个引脚控制。 我们的时钟发生器更复杂、需要做更多准备工作。  我目前正在考虑 CDCE6214时钟发生器,它的 EEPROM 包含两页,应该能够存储125MHz 输入的配置-->25MHz 输出和156.25MHz 输入-->25MHz 输出的配置。 编程完成后、该器件可以在引脚模式下运行、并可以轻松地在配置之间切换。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    以下是客户的回应。

    1.时钟格式要求:输入- LVPECL 或 LVDS/输出- LVCMOS 或 LVTTL

    2.在同一电路板上不使用125MHz 和156.25MHz。 因此、一次只需要接收一个输入时钟。

    3.无法连接 I2C 线路。 它应该只能由 H/W 引脚控制。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您提供的信息。 我们所有可以满足客户操作要求的时钟发生器都需要编程。 如果由于 I2C 线路不可用而无法对板上的器件进行编程、 然后、我能想到的两个选项是:1)使用带有器件插座和 I2C 线路的单独电路板对器件进行编程、然后再将其安装到最终电路板上;2)在出厂时使用适当的配置对器件进行预编程。 2)从客户的角度来看、这是最方便的、但是我不熟悉内部流程、从我看到的情况来看、它主要是为大客户预留的。 我会与我的团队进行核实、看看他们是否有更多细节和想法。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    客户表示 EEPROM 很难单独下载和申请。

    感谢您的帮助。

    此致、

    JH