This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:在所有电源电压下均可耐受3.3V 电压?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1218606/lmk1c1102-3-3-v-tolerant-input-at-all-supply-voltages

器件型号:LMK1C1102

团队、您好!

数据表的第一页显示了 所有电源电压下的3.3V 容差输入。

这是否意味着当 Vdd = 1.8V 时、我可以将3.3V 的时钟连接到输入?

我感到困惑、因为第6页显示 VIH =0.7V·1.8V = 1.26V?

或者这是否意味着即使时钟振幅为3.3V、也能在1.26V 时检测到"高电平"?

感谢您的澄清!

此致、  

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    V_IH 规格以最小值表示、V_IL 以最大值表示、因此它们应该是识别高脉冲和低脉冲的输入阈值。 因此、应该可以在 Vdd = 1.8V 时连接3.3V 时钟。我已通过寻址我们的缓冲器专家进行确认。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、是这样。

    此致!

    模拟