This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:无法安装 COM 驱动程序

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216315/cdcel9xxprogevm-unable-to-install-com-driver

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

您好、专家!

你好。

从上面链接的原始线程来看、我们有同样的问题。  问题不会消失。  我们正在使用 Windows 10。
这是一个问题吗?

软件:Clock PRO 1V21
硬件:模拟评估模块 CDCEL9XXPROGEVM

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我找到了我们的一位软件专家来提供帮助。 为了确保我正确理解您的问题、您是否遇到了与驱动程序数字签名相关的相同错误? 并且安装新的  TUSB3410驱动程序未能解决问题?

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    对延迟更新深表歉意。

    我们可以确认 CDCEL9XXPROGEVM 正在运行、没有任何问题。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我想问题已经解决了吗? 感谢您的更新。

    此致!

    Evan Su