This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:具有 AFE7950

Guru**** 2750235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, AFE7950, LMK04828, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216835/lmk04832-with-afe7950

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: AFE7950LMK04828AFE7950EVM

您好!

您是否可以指导 AFE7950和 LMK04832之间针对 REFCLK-(L17)、REFCLK+(K17)、SYSREF-(L19)、SYSREF+(K19)的连接?

- LMK04832的输出格式设置

-是否可以接受交流去耦?

- LMK04832是否支持 JESD204C?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 LMK04832到 AFE7950的时钟连接可以与从 LMK04828进行的 AFE7950EVM 连接相同。

    LMK04832输出格式可以是 REFCLK 的交流耦合高振幅格式(LVPECL)、SYSREF 将是直流耦合 LVDS。

    SYSREF 交流/直流耦合完全取决于 AFE7950用例、如果需要交流耦合、则保持交流耦合电容器、否则保持直流耦合输入。

    是的、LMK04832/28支持 JESD204C。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    REFCLK、SYSREF DGND 的 AFE7950 GND 是否为?

    如果是 AGND、您能否为 SYSREF 提供交流耦合电路?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 AFE7950EVM 中、REFCLK 和 SYSREF 使用相同的 AGND。  

    如上所述、交流耦合或直流耦合 SYSREF 的用例完全取决于 AFE 用例。  

    对于交流耦合 SYSREF、我建议 咨询数据转换器团队。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔