This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:当硬件寄存器在 SOFT 引脚模式中默认设置时、时钟输出什么内容或其他内容吗?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1207312/lmk03318-when-hardware-register-default-settings-in-soft-pin-mode-does-the-clock-output-nothing-or-something

器件型号:LMK03318

你好。  我有疑问。

 

我们在以下情况下使用:

HW_SW_CTRL = 0 (=软引脚模式)

REFSEL = 1

(GPIO5、GPIO4、GPIO3、GPIO2、GPIO1、 GPIO0)=(0、1、悬空、悬空、1、 1)

 

10.3.2.2章指出当 GPIO[3]悬空时、硬件寄存器的默认设置被加载。

https://www.ti.com/document-viewer/ja-jp/LMK03318/datasheet/57-JAJSFA5E#SNAS6696874

在这种情况下、当 PRIREF 是单端时钟且 SECREF 为 GND 时、OUT0_P 和 OUT0_N 的时钟是否为输出信号?

您能告诉我、在时钟输出静音之前、是否没有或只有一些时钟输出、然后通过 I2C 开始重新编程所需的寄存器重新编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位专家将在收到此消息后的24小时内给出回复。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    我已查看此器件的默认寄存器设置、在您所描述的情况下、当它们被加载时、我期望激活的时钟输出。 我在数据表中发现了一些差异、并且不确定这些有效时钟输出是什么。 我明天会与我的团队进行确认、如果您需要知道其他任何重要事项、我会发布另一份更新。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kadeem、Evan Su、

     

    感谢你的帮助。

    如果您发现任何新东西、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     

    我试过。

    首先、

    PREREF 引脚的单端时钟输入。

     

    第二、

    我将 PDN 引脚从低电平操作到高电平、并通过 I2C 不写入任何内容。

    然后、OUT0_P 和 OUT0_N 不输出任何内容。

     

    接下来

    除了只读寄存器之外、我按照从 R0到最大寄存器编号的顺序进行写入。

    我确认时钟在写入 R57后立即输出。

    上述 IC 是否正常工作?

     

    毕竟、当作为默认寄存器设置时、OUT0_P 和 OUT0_N 是否无输出?

     

    我知道我需要通过 STATUS0引脚检查 PLL 锁定、因为编程后输出时钟会连续不稳定。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裕之山

    这些默认设置既不会禁用 PLL、也不会禁用输出、因此如果提供了有效的输入时钟、就会有输出时钟-将寄存器默认设置加载到 TICS Pro 中可以更好地显示这些设置。

    过程正确-写入有效配置后、将立即显示输出时钟。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem-San

    我们仍然没有签署您的 SLA(软件许可协议)使用 TICS Pro ,因为我们的法定办公室需要很长的时间来检查。

    R12.2默认寄存器设置为0。 建议将 R12.2设置为1。 当我仍将 IC 设为默认设置时、您是指 IC 输出是什么吗?

    我真的不知道"始终开启时钟"和"VCO 时钟"之间的区别、因为 R12.2的数据表没有说明。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浩之

    对于"您建议将 R12.2设置为1"、您指的是什么?
    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem-San、

    请参阅以下页面。 这是数据表的一部分。

    LMK03318数据表第10.6.10章 DEV_CTL 寄存器;R12

    AONAFTERLOCK (R12.2)的说明指出、TI 建议将 AONAFTERLOCK 设置为1。
    所以、您是说建议将 R12.2设置为1吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    裕之山

    抱歉、我误解了您的问题。 还有一个额外的内部时钟、"始终开启的时钟"、可用于系统而不是 VCO 时钟。 如果 VCO 时钟有问题(即 PLL 未锁定)、则 SRAM 读取、SRAM 写入等将不可用。 切换到始终开启的时钟可防止该问题。 这就是为什么我们建议将这个位设置为"1"的原因-如果 PLL 未被锁定、这些特性仍然可被访问。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem-San、

    很抱歉很长时间没有回复。
    我知道、这就是您建议将其设置为1的原因。 我很理解。

    默认设置下、常开时钟设为 OFF、LMK03318可接收差分信号。
    如果输入信号是单端信号、则您不知道 IC 输出的任何内容。

    首先、我预计默认情况下不会出现 IC 输出任何内容。
    但是、可能存在某种输出、我得到了。

    当通过 I2C 写入寄存器时、后端电路会将 IC 的输出信号静音。

    谢谢。