This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:时钟发生器的替代产品

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK5B33414, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1217963/cdcm6208-replacement-for-clock-generator

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件:LMK5B33414、LMK03328、 LMK5B33216

你好、员工

我正在寻找时钟发生器的替代产品。
能否推出兼容器件?
Si5332E-D-GM2→xxxxx
Si53254A-D02AM→xxxxx
Si5394E-A-GM→xxxxx

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    虽然这些器件可能不是引脚对引脚兼容的、但根据系统需求、可以按如下方式替换这些器件:

    • Si5332E-D-GM2→ LMK5B33414:可用作时钟发生器的4路输入、14路输出网络同步器、或 LMK03328:2路输入、8路输出时钟发生器
    • Si53254A-D02AM→CDCDB40X/CDCDB80X:1个输入、4/8个输出 PCIe 第1代到第6代时钟缓冲器
    • Si5394E-A-GM→LMK5B33414:可用作时钟发生器的4路输入、14路输出网络同步器、或 LMK5B33216: 可用作时钟发生器的2路输入、16路输出网络同步器

    如果您有特定的系统要求(输入数、输出数、频率、时钟格式、抖动、 等)、我们可以进一步讨论最佳的系统解决方案。

    谢谢。

    Kadeem