This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重新编码看门狗 IC、可实现5ms 超时。

Guru**** 2925390 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, TPS35-Q1, TPS3435, TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1216845/recoomend-watchdog-ic-for-timeout-5ms

主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPTPS35-Q1TPS3435TPS3704

你(们)好。

我是 Dave 硬件工程师。

我使用28388D 设计了系统。 我需要5ms 超时看门狗 IC。

您可以推荐吗?

"你怎么知道的?

谢谢你。

(当没有脉冲在5毫秒内出现时重置的 IC [TT (OUT )])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的提问、我很乐意提供帮助。 您能回答以下问题吗、我给您最好的推荐。

    引线式或无引线封装?

    独立看门狗计时器还是看门狗+电压监控器?

    是否需要复位延时时间?

    您是否需要看门狗使能引脚? 手动复位引脚? 启动延迟?  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    不关心引线或无铅、但我 更喜欢无引线 型。

    我想考虑将独立看门狗和电压监控器作为两者。 如果您有电压监控器、我更喜欢4通道类型(用于 IWR6843AOP 电源检查)

    您无需考虑复位延时时间  

    实际上、我使用了 TPS3820-33 IC。  

    看门狗超时的原因200ms 太长了、所以我建议您使用5ms 看门狗 IC。

    谢谢你。

    Dave、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我们目前正在发布新的看门狗器件 TPS35-Q1。 该器件是支持可编程看门狗超时延迟的监控器+看门狗。 目前提供采样的型号的电压阈值为2.9V。  

    https://www.ti.com/product/TPS35-Q1/part-details/PPS35AA38AGADDFRQ1?keyMatch=TPS35

    对于独立看门狗、我们拥有 TPS3435、该器件与 TPS35-Q1同一系列、但没有监控器。

    https://www.ti.com/product/TPS3435

    对于四通道监控器、我们有 TPS3704。  https://www.ti.com/product/TPS3704

    如果您对该器件感兴趣、但当前型号不满足您的需求、请告知我。

    Jesse