This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Pletronics SM77H Cross

Guru**** 2534970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1217782/pletronics-sm77h-cross

主题:LMK6C 中讨论的其他器件

嗨、团队、

我的 BOM 中包含三个这样的 Pletronics SM77H 时钟振荡器(数据表)、我想知道您会想到 TI 为它们提供的解决方案。 它们的频率为80MHz、9.8304MHz 和8.192MHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我建议查看我们的 LMK6C 产品系列。 它是 业界首款基于 BAW 的振荡器。 它可以支持您提到的频率。 电压规格为1.8V、2.5V 和3.3V、而这些电子振荡器的电压范围为-0.5V 至7V。 LMK6C 可在-40°C 至105°C 的温度下运行。  

    此应用手册可让您更好地了解为何选择 BAW 而不是石英 振荡器;独立 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势

    此致、

    Juan